随着流媒体音乐和视频成为一种常见服务,人们对光纤到户(FTTH)的兴趣日益浓厚,这是一种为每个家庭提供高速、稳定带宽的光通信系统。
自2010年前后开始,三菱电机通过FP-LD、DFB-LD、EML和APD等光器件,为FTTH的普及做出了广泛贡献。
目前,我们已经开始部署更快的通信方法,如10G-EPON和XG-PON等。
我们还在研究为未来提供更快速度的HS-PON的标准化问题,并将通过相应的产品阵容来满足客户的需求。
具有超高速移动通信、低延迟和超多重连接特性的第五代移动通信系统,将取代目前的第四代移动通信系统,有望得到更广泛的应用。
随着通信流量的增加,支持基站网络的光器件也需要高速化、宽温域运行和更高的可靠性。
三菱电机采用行业标准TO56封装,根据25Gbps DFB和EML等的用途扩展产品阵容,并着眼于未来推进100GbpsEML CAN的开发,以满足客户在预计未来将得到进一步发展的第五代移动通信系统基站应用方面的需求。
数据中心作为一个在不断增长的互联网上存储和分发社交媒体(SNS)、照片和视频等数字内容的平台而得到不断发展。但随着近年来从本地模式向云端模式的转变,以及云服务的扩展和普及,作为提供云服务基础和基础设施的平台,数据中心预计今后也将不断得到发展。
面向不断实现技术创新的数据中心市场,三菱电机将利用化合物半导体的优势,提供高速、低功耗的光器件产品。