One三菱電機解決方案ツールダウンロード
One三菱電機解決方案ツール
三菱電機中国の全事業の事例や製品紹介、
最新技術を紹介したツールです。
営業ツールとして是非お役立てください。

iOS APP版 ダウンロード
iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
アプリのインストール方法
- 1. iPadでサファリを開きます。
- 2. ダウンロードURL(https://www.mitsubishielectric.com/ssl/support/corporate/cn/appdownload.html)を開きます。
- 3. “iOS APP版ダウンロード”をタッチしダウンロード開始。
- 4. ダウンロード完了後、画面にアイコンが表示されインストール完了です。
更新:2016年7月/容量:140MB/適応デバイス:iPad第三世代以降/条件:iOS 8.3またはそれ以降
- 注意事項
- アプリのダウンロードやサーバへのアクセスには通信料がかかります。Wi-Fi環境下でダウンロードすることをお勧めします。
- デバイスのメモリーの空き容量を確認してからダウンロードしてください。
- 本アプリはandroidに対応しておりません。
iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
PC(Windows)版 ダウンロード
パソコンにダウンロードしindex.htmlをダブルクリックすると閲覧できます。
更新:2016年7月/容量:17MB/条件:Windows 7, Windows 8.1, Windows 10/推奨ブラウザ:Internet Explorer 11, Microsoft Edge
- 注意事項
- DOWNLOADファイル内のdataファイルは触らないで下さい。変更を行うとリンクが崩れ、閲覧に支障が出ます。
- タブレットやスマートフォンでは、PC版は閲覧できません。