Download
モバイルアプリ Pocket GOT (Android™) / Mobile Application Pocket GOT (Android™)
■ 概要 / Outline
GOT(グラフィック オペレーション ターミナル)用モバイルアプリです。
機能説明
「アラーム通知」
監視対象のGOTで発生しているユーザアラームの状況を収集し、新規のアラームを検出した場合に端末を鳴動させて通知します。
また、発生している最新5件のアラームをリストで確認できます。
Pocket GOTには、最大20台のGOTを登録できます。
GOT Mobile機能を利用することで、ユーザアラームが発生したGOTの状況をモバイル端末上でチェックできます。
「作業メモ」
作業メモを使用して、現場設備の情報や異常発生時の状況報告をメモとして残し、情報を共有できます。
Pocket GOTでは下記のような作業メモを作成できます。
- テキストメモ
- 撮影した写真を使用したメモ
- モバイル端末に保存した画像を使用したメモ
作成した作業メモは接続先のGOTに送信し、GOTに装着したSDカードに保存できます。
iQ Monozukuri 工程リモート監視がGOTのSDカードに保存された作業メモを収集し、パソコンでまとめて確認できます。
Pocket GOT is a mobile app for GOT (Graphic Operation Terminal).
Features
“Alarm notification”
This function collects the status of user alarms occurring in the monitored GOT and notifies you with sound and vibration when a new alarm is detected.
You can check a list of the latest 5 alarms that are currently occurring.
Up to 20 GOTs can be registered in Pocket GOT.
By using the GOT Mobile function, you can check the status of the GOT where the user alarm has occurred on the mobile terminal.
“Working memo”
You can use working memos to record on-site equipment information and status reports in the event of an error, and share the information.
With Pocket GOT, you can create the following working memos.
- Text memo
- Memo using photographs taken
- Memo using images saved on mobile terminals
The created working memos can be sent to the connected GOT and saved in the SD card installed in the GOT.
iQ Monozukuri Process Remote Monitoring collects working memos saved in the SD card of GOT, allowing you to check them collectively on a personal computer.
■ アプリケーション / Application
名称 / Name | バージョン / Version | サイズ(バイト) / Size(Byte) | 更新日 / Update | ダウンロードファイル / Download file |
---|---|---|---|---|
Pocket GOT | 1.0.0.3 | 21,033,862 | 2023/4/12 | PocketGOT.apk |
■ 対応OS / Supporting OS
Android™ 6.0 - Android™ 12.0
【商標、登録商標などについて】
- Androidは,Google LLCの商標または登録商標です。
- その他、掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
- 本文中で,商標記号(™,®)は明記していない場合があります。
[Trademarks]
- Android is either trademarks or registered trademarks of Google LLC.
- The company names, system names and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.
- In some cases, trademark symbols such as '™' or '®' are not specified in this technical bulletin.
■ 注意事項 / Precautions
アラーム監視中は、Pocket GOTがバックグラウンドで動作します。
端末の省電力設定などによっては、端末のスリープ中はバックグラウンドのアプリケーション動作が制限されている場合があり、指定した収集周期通りに動作できない場合があります。
スリープ中にアラームの通知がない場合は、スリープ中もバックグラウンド動作を許可する設定を行ってください。
Pocket GOT runs in the background while monitoring alarms.
Depending on the power saving settings of the terminal, background application operation may be restricted while the terminal is in the sleep mode. In such a case, the app may not operate according to the specified collection cycle.
If there were no alarm notifications during the sleep mode, change the setting to allow background operation even during the sleep mode.
■ ダウンロードからインストールまでの手順 / Download-to-installation instructions
テクニカルニュース
Please refer the TECHNICAL BULLETIN